This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3251:建议

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251, ADC3683, SN74CB3Q3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1134113/sn74cbtlv3251-recommendation

器件型号:SN74CBTLV3251

大家好、

客户希望在  其 MR 应用中使用 SN74CBTLV3251作为 ADC3683的多路复用器。 其采样率为50Msps。

由于 SN74CBTLV3251数据表中提供的参数很少、您能帮助 检查它是否可以这样使用吗? 我们还有其他建议吗?

非常感谢!

此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    当然、SN74CBTLV3251可在50Msps 的频率下用于此类应用。  如果 您需要更多的工作带宽裕度、也可以使用 SN74CB3Q3251 (该器件的带宽为500MHz、CBTLV 版本的带宽为200MHz)。

    谢谢!

    Bryan