This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309-Q1:SN74HC4852-Q1和 TMUX1309-Q1之间的差异

Guru**** 2386640 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4852-Q1, TMUX1309-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1133671/tmux1309-q1-difference-between-sn74hc4852-q1-and-tmux1309-q1

器件型号:TMUX1309-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HC4852-Q1

您好、专家、

我有两个问题、您可能会有所帮助。

  1.  SN74HC4852-Q1和 TMUX1309-Q1有何区别?  
  2. 我们的客户使用的是采用  QFN 封装的 NXP 74HC4852。 我们是否有 P2P 替代产品? 谢谢。

 e2e.ti.com/.../74HC4852-NXP.pdf

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    TMUX1309-Q1/SN74HC4852-Q1是非常相似的器 件、但 TMUX1309-Q1本质上是 SN74HC4852-Q1器件的更好版本、其中具有1.8V 逻辑和更多封装偏移。

    就竞争对手器件而言、您可以在此处使用 TMUX1309QBQBRQ1 (BQB 封装)作为 P2P 替代产品。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复! 但是、您是否有 TMUX1309-Q1和  SN74HC4852-Q1之间的比较表? 这将非常有帮助。 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    请参阅下面的比较。

     

    TMUX1309-Q1

    SN74HC4852-Q1

    数据表

    数据表

    配置

    4:1

    4:1

    通道数(#)

    2.

    2.

    电源类型

    单个

    单个

    功能

    1.8V 兼容控制

    注入电流控制

    先断后合

    失效防护逻辑

    注入电流控制

    电源电压-单电源(V)

    1.8、2.5、3.3、5

    2.5、3.3、5.

    Ron (典型值)(欧姆)

    59.

    150

    导通状态泄漏电流(最大值)(µA)

    0.8.

    1

    Con (典型值)(pF)

    11.

    6.7.

    带宽(MHz)

    500

    -  

    输入/输出持续电流(最大值)(mA)

    100

    25

    工作温度范围(C)

    -40至125

    -40至125

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan