This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3345C:SN74CBT3345C

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1133903/sn74cbt3345c-sn74cbt3345c

器件型号:SN74CBT3345C

データシートの仕様を見ますとVIHが2.0V以上となっていますが、こちらの電圧はVCCの値とは関係ないでしょうか?μ A

例えばVCCが2.0V~5.0Vで変動をした場合でもVIHは2.0V以上となりますでしょうか?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件专为5V 标称电源而设计。 VIH 限值适用于整个范围、即使在 VCC = 4V 的最坏情况下也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件可处理4V-5.5V 的 VCC 电压。 在该 VCC 范围内运行时、您需要提供至少2V 的 VIH、以便器件将输入寄存为逻辑高电平。

    谢谢!

    Bryan