This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3861:用例:电平转换器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1133926/sn74cbt3861-use-case-level-shifter

器件型号:SN74CBT3861

器件能否处理5V 至3V TTL 的双向电平转换?

电源电压4.3V

驱动输出限制为3.3V

IDTQS3861能够支持并请求真正的第二个源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TTL 信号(高达约3.5V)、这是一种直接替代方案。

    为什么您提到5V? 您使用的是5V 信号还是 TTL 信号?