This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:TS5MP645和 TS3DV642是否支持 LVDS 接口

Guru**** 2481455 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TMUX646, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1056900/ts5mp645-whether-ts5mp645-and-ts3dv642-support-lvds-interface

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件: TMUX646TS3DV642

大家好、  

请问 TS5MP645是否支持 LVDS 接口? 产品主页显示其功能与 tmux646相同。 根据数据表、tmux646支持 LVDS、而 TS5mp645未指定。  

此外、请帮助确认 TS3DV642是否支持 LVDS。

谢谢、

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    TS5MP645和 TMUX646非常相似、两者都应该在 LVDS 中找到、我们不会在每个器件上放置 IC 可支持的所有协议、因为列表可能很快就会详尽无遗。 这些器件都是 MIPI 开关、因此具有非常相似的特性。

    TS3DV642由 HSSC 处理-我将把这个线程交给它们来帮助处理第二个请求。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    是的、TS3DV642支持数据表中列出的 LVDS。

    此致、

    JMMN