This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:用于 UQFN 封装的 IBIS 模型(TS3A5018RSVR)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, TMUX1111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1057532/ts3a5018-ibis-model-for-uqfn-package-ts3a5018rsvr

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件: TMUX1111

尊敬的 TI 团队:

您是否有用于 UQFN 封装的 IBIS 模型(TS3A5018RSVR)?

我可以从 https://www.tij.co.jp/jp/lit/zip/scdm103下载 IBIS 模型 ,但似乎 不包含 UQFN 封装的 IBIS 模型。

IBIS 模型仅包含 SOIC/SSOP/TVSOP/TSSOP 封装。

此致、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我们似乎没有用于 TS3A5018的 UQFN IBIS 模型。  


    话虽如此、封装之间的差异相当小、因此我不会看到使用其他封装时出现问题。  
    但是、如果您想尽可能接近您的模型允许的近似值、您可以将您的值更改为以下值:  

    [封装]|16引脚 RSV 封装
          |典型值       最小     最大
    R_pkg 0.05      0.04      0.06.
    L_pkg 1.0nH    0.8nH   1.2nH
    c_pkg 0.2pF   0.16pF   0.24pF


    在 IBIS 模型代码的以下部分之一中:  

    我从存在 RSV 封装的 TMUX1111中将其拉出。  TMUX1111模型中未列出其他引脚规格、但封装会使 Ron 变化最多几毫欧、电感减小几 nH、 和电容仅为 pF 的一小部分、因此保持它们原样不应在显著 程度上影响仿真。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我将 为  TS3A5018使用 DGV IBIS 模型    、该模型的封装值修改为 TMUX1111的 RSV 封装值。

    感谢您的合作。

    此致、

    Ken