This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3244:有关 SN74CB3Q3244的一些规格

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1057613/sn74cb3q3244-some-spec-about-sn74cb3q3244

器件型号:SN74CB3Q3244

大家好、

我想问两个有关使用 SN74CB3Q3244的问题;

 SN74CB3Q3244是否支持 VGA HSYNC (水平同步)/VSYNC (垂直同步)模拟信号的传输?
2.当 Vcc 由3.3V 电源供电时、其 IO 输入/输出电平能否为5V?

请帮我检查一下、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74CB3Q3244采用3.3V 电源供电时、可在0V 至5.5V 之间切换任何信号。如果 VGA 信号处于该范围内、则可以进行切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    独立于 Vcc 电源电平、I/O 电平可高达5.5V

    如 Clemens 所述、只要 VGA 信号处于列出的规格范围内(0至5V)、并且信号频率低于数据表中列出的500MHz、就可以了。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    明白了、感谢您添加评论。

    此致、

    刘德华