This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:能否为我提供 SN74LVC1G3157未经加密的 SPICE 模型?

Guru**** 2610075 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1052932/sn74lvc1g3157-could-you-give-me-the-un-encrypted-spice-model-of-sn74lvc1g3157

器件型号:SN74LVC1G3157

大家好、

您能否为我提供 SN74LVC1G3157未经加密的 SPICE 模型?

此致、

Roman Barskov

n 发送给设计工程师 IRE-Bolus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roman、

    我相信您在产品页面上谈论的是 HSpice 模型? 我们不再支持 HSpice、也无法解加密文件。 话虽如此、我们的模型将以任意方式进行加密。
    您是否特别需要我能够帮助建模的东西? 我们有一个 IBIS 信号完整性模型、您可以使用 RC 电路对多路复用器信号通道建模、其中 R 是信号路径上的导通电阻、C 是接地的导通电容。 IBIS 的模型比无源模型更详细、但两者都可以提供良好的建模近似值。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami

    感谢您的回复!

    您是否在 SN74LVC1G3157上有已完成的模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HET Ramon、

    模型可在 "设计工具和仿真"下"设计和开发"部分的产品文件夹中找到

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="409034" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1052932/sn74lvc1g3157-could-you-give-me-the-un-encrypted-spice-model-of-sn74lvc1g3157/3895669 #3895669"]也就是说,我们的模型将以任意方式加密。

    因此、SN74LVC1G3157无法在 LTSPICE 中仿真 SPICE 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Friedl、

    即使文件未加密(需要 NDA)、HSpice 文件和 LTSPICE 的语法也会有所不同。  

    无源模型也会在 LTSPICE 中实现这一目的。 这是一个非常简单的近似值。 在 onstate 中,它将如下所示:

    在关断状态下、您可以使用5.5Mohm 电阻替换 R1、这应该会在5.5V 时提供最坏情况下的关断状态泄漏电流(使用欧姆定律、R = 5.5/1uA 泄漏电流)。
    如果您想要添加可表示逻辑的开关功能、则可以引入电压控制开关(如果它可用、则代替 R1)、并使用其他源驱动逻辑。



    谢谢、
    Rami