This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:最大 TPD 和 TPD 与温度间的关系

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, SN74CB3Q3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1056808/tmux1511-max-tpd-and-tpd-vs-temperature

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3125

您好!

我想知道 TMUX1511的最大传播延迟是多少? 数据表中将诸如 SN74CB3Q3125的相似器件指定为最大传播延迟 0.2ns@3.3V

此外、您能否提供 TMUX1511的传播延迟与温度间的关系测试结果?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lector、

    由于以下几个原因、我们未在 TMUX1511上提供最大传播延迟:

    1.传播延迟在很大程度上受负载条件的影响, 而测试的负载条件是指定 的,温度负载条件下的传播延迟会发生变化,而其负载条件决定了大部分传播延迟,因此芯片的"最大"传播延迟很难被引脚控制 由于负载变化而下降、这可能很难在数据表中指明-请参阅此传播延迟常见问题解答以了解更多信息-  https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1055554/faq-how-do-i-approximate-propagation-delay-and-channel-to-channel-skew-in-an-analogue-switch-multiplexer

    2.旧器件之所以包括它,是因为它未被测量,它是计算得出的。 我们的大多数较旧器件都没有运行传播延迟测试 -它们只是根据完美的负载近似计算值(因为它们无论如何都是较慢的器件、并且传播延迟通常不是较慢器件的一个重要因素) - (在较旧器件 TPD 页面的注释部分中进行了指示)。 该部件 TMUX1511在实验中测量了其传播延迟。

    3、我们不会发布数据与温度间的关系、因为负载在该点也会发生变化-也就是说、影响传播延迟的因素是电阻随温度升高的程度(数据表中有相关数据) 可以进行推理。

    请查看传播延迟常见问题解答、了解传播延迟如何随时间推移而随系统条件和负载条件的变化而变化。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson