This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4157N:TI 是否有与 TMUX4157N 类似的解决方案?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4157N, TS5A22362, TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1056137/tmux4157n-does-ti-have-similar-solution-like-tmux4157n

器件型号:TMUX4157N
主题中讨论的其他器件: TS5A22362TS5A22364

大家好、

我在 TI 网站上找到了 TMUX4157N 解决方案。 但我的条件需要在-3V 或-3.5V 下工作、电流大约为0.1A。

TI 是否具有与这些规格类似的适用规格? Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    因此、目前我们仅将 TMUX4157N 作为一个仅具有负电源轨的开关、其最大 VSS 为-4V、最小电压为-12V (开关可以将 VSS 传递到 GND 信号-因此、如果您的应用可以获得0V 至-4V 范围内的-4V 信号电源、则可以传递。  

    您是否在此应用中仅提供-3V/-3.5V 电源轨? 由于我们有一个器件、在正电源电压下、它可以通过 VDD - 5.5V (当最小 VDD = 2.3V 时、它可以传递到-3.2V -这是 TS5A22362或 TS5A22364 -它们是2通道2:1开关、因此它们上有一个额外的通道、但这可能是一个选项、具体取决于-3V 是否可行以及是否为正 电源可用。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的回复。 我在系统中有其他正电源轨。 不用担心。

    因此、如果 V 是-3.5V 电源轨。 TI 是否有合适的解决方案? 或任何分立式电路都可以实现。 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    目前、我们没有能够在-3.5V 至-3V 的电源轨上运行的 IC、而我们确实有能够通过上述电压的器件、它需要至少-4V 的低电源。

    也就是说、分立式解决方案只需连接分立式开关、以允许负信号通过这些开关。 我们在 TI 没有分立式实现这一目标所需的 FET 类型(我们的分立式 FET 是功率 FET、因此不适合信号应用)、因此我们没有提供任何特定的分立式解决方案、但这是可行的。  

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    请您分享 一个分立式电路供我参考吗? Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我没有一个具体的建议、因为有多种方法可以解决该问题、我不是分立式开关设计的细微差别方面的专家、因此该任务可能更适合设计人员。  正如我在上面提到的、没有任何 TI 解决方案可满足此应用需求、而分立式解决方案是可行的-我们没有任何建议。

    最棒的

    Parker