This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3251:备选器件

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A, SN74CBT3253, SN74CBTLV3251, SN74CB3Q3251, SN74CBT3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1053761/sn74cbt3251-alternative-device

器件型号:SN74CBT3251
主题中讨论的其他器件:SN74LV4051ASN74CBT3253SN74CBTLV3251SN74CB3Q3251

大家好、

 由于 SN74CBT3251RGYR 不足、您能否帮助将 SN74CBT3251RGYR 与 SN74CBT3253、SN74LV4051A 和 SN74CBTLV3251进行比较?

对于更换、建议使用哪一个?

非常感谢!

谢谢、此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74CBT3253具有不同的功能。

    SN74CBTLV3251在高于3.3V 时不工作

    SN74LV4051A 具有不同的引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    SN74CBT3253具有双路4:1多路复用器、而不是一个8:1多路复用器  

    SN74CBTLV3251具有较低的工作电压范围

    SN74LV4051A 具有不同的引脚输出

    您能否提供有关应用的更多信息、例如电压范围和其他任何关键参数? 是否需要精确的引脚对引脚替换?

    谢谢、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢你的帮助!

    由于产品处于 MP 级别、我的客户更喜欢 SN74CBT3251RGYR 的引脚对引脚兼容解决方案。

    谢谢、此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    SN74CB3Q3251是一款采用 RGY 封装的引脚对引脚兼容器件。

     SN74CBT3251和 SN74CB3Q3251具有相同的引脚、但特性和架构略有不同。

    CB3Q 系列是基于电荷泵的架构、支持更低、更平坦的 RON。

    CB3T 器件系列支持电压转换功能。

    下面是详细的应用手册、介绍了这些器件架构之间的差异。

    https://www.ti.com/lit/pdf/scda008

    只要应用可以接受电气规格差异(带宽更低、Ron 更高等)、SN74CB3Q3251可以替代 SN74CBT3251

    谢谢、

    Tyler