This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]模拟开关/多路复用器中的先断后合(BBM)和先合后断(MBB)功能是什么、它们有何不同?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1055546/faq-what-are-the-break-before-make-bbm-and-make-before-break-mbb-features-in-analog-switches-multiplexers-and-how-are-they-different

主题中讨论的其他器件:TS5A3160

先断后合和先合后断之间有何区别?

先断后合(BBM)和先合后断(MBB)是许多模拟开关/多路复用器提供的两个相似但非常不同的安全延迟特性。 这两个特性都参考了触发开关事件时所选输出的连接行为。

在具有 BBM 功能的器件中、当输入控制逻辑更改所选信号路径时、两个多路复用路径之间的连接绝不会形成电气连接。 这可确保两个多路复用路径之间的隔离、并防止信号在从一个通道传输到另一个通道期间失真、这在大多数多路复用应用中是理想的。 大多数 TI 模拟开关和多路复用器支持先断后合开关。 利用TI 搜索工具中的特性筛选器、可以轻松缩小具有 BBM 开关的器件的范围。   

 

另一方面、MBB 特性可确保当输入控制逻辑更改所选信号路径时、两个多路复用路径之间的连接绝不会断开电气连接。 这将防止出现任何高阻抗输出的情况、这在反馈节点需要始终存在负载的情况下可能是可取的。 TS5A3160等器件支持先合后断开关。 利用TI 搜索工具中的特性滤波器、可以轻松缩小具有 MBB 开关的器件的范围。   
 
  


一个可能引起混淆的关键区别是转换时间与 BBM 和 MBB 时间的关系。 任何 BBM 或 MBB 延迟都包含在转换时间内,计算总转换时间时不需要添加该延迟。

如果我的器件未指定先断后合或先合后合、该怎么办?

在较旧的器件中、可能没有 MBB 或 BBM 规格。 可能存在 MBB 功能、但除非数据表中直接说明、否则 TI 无法保证这种开关行为。 如果需要 BBM 开关、但数据表中未明确说明、并且无法通过 TI.com 搜索工具找到具有所需功能的替换器件、建议使用使能引脚(如果可用)生成相同的功能、 在切换逻辑电路之前将整个器件置于高阻抗状态、从而将信号从电流路径传输到下一个选定路径。

您可以在 TI 高精度实验室视频-开关和多路复用器:计时特点是什么?中找到有关计时参数和先断后合延迟的更多信息。