This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3125:1.8V I2C 信号咨询

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3125, TMUX1111, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1055307/sn74cbtlv3125-1-8v-i2c-signal-consult

器件型号:SN74CBTLV3125
主题中讨论的其他器件: TMUX1111TMUX1511

大家好、

客户正在咨询我们 的 SN74CBTLV3125是否可以支持1.8V I2C 信号应用? 如果没有、我们有没有推荐的 P2P 设备? 谢谢。

我检查了 D/S、VIH 在这里看起来与1.8V 电压紧密相关。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、唯一相似的1.8V 器件是 TMUX1111、它具有不同的引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的回复。 让我们在此澄清一下客户的问题、A-SWITCH-B 是否可以支持 SN74CBTLV3125的1.8V I2C 信号? 对于 OE 控制引脚、客户将使用单独的电源进行控制。

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制输入应使用 VCC 电压。

    开关 I/O 为模拟、支持 GND 和 VCC 之间的任何电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

      您可以在此处使用 SN74CBTLV3125、但您需要确保使用2.3V 到2.7V 之间的电源电压、并且逻辑电压保持在1.7V 以上(请注意、我们保证逻辑将在1.7V 或更高的电压下注册逻辑高电平、 因此、只要您确信您的逻辑信号为1.8V、就不会出现问题)。 如果您可以在这些电压下分离电源、我在这里没有发现任何问题。

    如果您对使用此器件仍有一些不便、还可以查看 TMUX1511、它基本上是此器件的更新版本、具有更大的运行裕度和更好的性能(P2P、但请注意逻辑是反向的)。

    谢谢!
    Bryan