This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1237:原理图设计审查

Guru**** 2610735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1237, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1055211/tmux1237-schematic-design-review

器件型号:TMUX1237
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

大家好、

我们收到了客户的此项询问。

我有一个新设计、其中包括用于将 FPGA 或 SOM 连接到 SPI 闪存的多路复用器。

我想知道您对所附原理图的评论。

Q1)由于 TMUX1237是模拟开关、因此我不需要在它们后面安装串联端接电阻器、这是正确的吗? 在其他地方、我在数字输出端将15欧姆串联、以处理反射。

Q2) SN74AXC4T&&4可以让 VCCA > VCCB、数据表显示 VCCA 和 VCCB 的任何组合都可以、但我看到一些器件需要、您能否确认并确保数据表中没有缺失。  

感谢您的任何评论。

出于保密原因、我将离线分享原理图。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关的行为类似于无源电阻器;无需额外的终端电阻器。

    SN74AXC4T774的电源没有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    对于与 TMUX1237有关的第一个问题、您无需添加任何额外的端接电阻器即可使器件正常工作。 这些仅显示在数据表中、用于模拟潜在应用中的负载条件。

    关于第二个问题、我在适当的 TI 支持中找到了答案。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我将回波 Clemen 并说数据表是正确的、SN74AXC4T774的工作条件之外没有电压要求。

    此致、

    Eric Hackett