This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q6800:SN74CB3Q6800PW BIASV 规范

Guru**** 2610075 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3384A, SN74CBTLV3861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1054878/sn74cb3q6800-sn74cb3q6800pw-specification-of-biasv

器件型号:SN74CB3Q6800
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3384ASN74CBTLV3861

您好!  

我希望使用 具有 PCI 总线的 SN74CB3Q6800PW 总线开关 IC、以便在新设计中使用3.3V 和5V IO 电压。  

查看数据表、可以看到 BIASV 可以连接到 Vcc、接地或保持开路。 我想知道每种配置是否用于不同的目的、如果是、那么我建议的配置是什么?  

此外、在数据表中提供的测试电路(第7页)中:

  • 在 Vin 和 Vi 线路上使用了一个50欧姆的电阻器。
    • 每个 VI 线是否需要50欧姆电阻器?
  • Vo 线路上使用了一个电容器(CL)和两个电阻器(RL)。  
    • 每个 Vo 线路是否都需要这些参数?  

是否有提供示例电路的应用手册?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅热插拔需要预充电。 在这种情况下、偏置电压应等于总线上其他器件的开关阈值。

    50 Ω 电阻器仅用于测试。 (这是 BNC 电缆的特性阻抗。) CL 和 RL 模拟实际负载。

    只需将开关直接连接到您使用的任何信号。 (与任何其他数字芯片一样、VCC 需要一个去耦电容器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    BIASV 引脚用于对输出进行预充电、以减少在热/带电插入应用中使用时出现的任何毛刺/尖峰。 通常、该电压将等于您预期在应用的输出电压上看到的电压。

    此外、正常运行时、您不需要数据表中所示的额外电阻器和电容器。 它们只是特定参数的给定测量设置的测试条件。

    最后、这里有一个应用手册、可帮助提供有关此器件及其特性的更多信息:

    https://www.ti.com/lit/an/scda009/scda009.pdf?ts=1637250356789&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74CB3Q6800

    希望这对您有所帮助!

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以上都是很好的信息、感谢您的回复。  

    其他问题:  

    • 如果我不打算使用热/带电插入应用、我应该将 BIASV 接地还是将其保留为 NC? 或者、封装中是否有没有 BIASV 引脚的直接替换器件?  
    • 如果 IC 上未使用所有输入和输出引脚、这些线路是否应 NC 接地?  

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以上都是很好的信息、感谢您的回复。  

    其他问题:  

    • 如果我不打算使用热/带电插入应用、我应该将 BIASV 接地还是将其保留为 NC? 或者、封装中是否有没有 BIASV 引脚的直接替换器件?  
    • 如果 IC 上未使用所有输入和输出引脚、这些线路是否应 NC 接地?  

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件 kΩ 10k Ω 电阻器将 BIASV 连接到输出端。 您只需将其保持打开。

    未 Ω 的开关可以保持断开状态、但对于高频信号、应将50m Ω 电阻连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    是的、如果不使用它、您可以将其保持悬空或接地。

    对于其他选项、请查看 SN74CB3Q3384A 或 SN74CBTLV3861作为替代的10通道、1:1器件、它们也可以在您的应用中工作(不是引脚对引脚、而是相同的功能)。

    最后、如果不使用某些 I/O、您可以将其保持悬空、或者如果在高频应用中使用、则可以将其连接到 GND、以防止噪声耦合到这些引脚。

    谢谢!

    Bryan