This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3125:两个 FET、PMOSFET 和 NMOSFET 是否组合在 SN74CBT3125数据表案例中?

Guru**** 2610845 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3125, TMUX1111, SN74LV4066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1054643/sn74cbt3125-are-the-two-fets-pmosfet-and-nmosfet-combined-in-sn74cbt3125-datasheet-case

器件型号:SN74CBT3125
主题中讨论的其他器件: TMUX1111SN74LV4066A

大家好、

我的一位客户正在考虑将 SN74CBT3125用于他们的新产品。

现在、他们有以下问题。

请给我回复。

问:SN74CBT3125数据表(版本 SCDS021I)显示了第2页上的逻辑图。

   我们只能在单通道 SW 上看到一个 FET。

   在其他模拟数据表中、方框图中的 SW 通常使用两个 FET、即 PMOSFET 和 NMOSFET。

    在 SN74CBT3125 数据表案例中、两个 FET、PMOSFET 和 NMOSFET 是否组合并写入为一个 FET?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CBT 器件非常老旧、专为 TTL 信号而设计、不会接近5V。因此它们只有一个 N 沟道 MOSFET。

    对于轨到轨信号、请使用 TMUX1111或 SN74LV4066A 等模拟开关(具有反相控制信号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我们的开关和多路复用器可能具有多种不同的架构、具体取决于器件的设计目的。 在本例中、 SN74CBT3125 使用单个 NFET 架构。 我在下面链接了一个有用的数字选择指南、如果您有兴趣并想了解有关这些类型器件的更多信息、请详细了解每个系列(本例中为 CBT 系列)的设计方法。

    https://www.ti.com/lit/ml/scdb006a/scdb006a.pdf?ts=1637172271313&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74CBT3125

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您的回复。

    我知道  SN74CBT3125无法处理轨到轨信号、因为该器件使用单个 Nch-MOSFET。

    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    非常感谢您的回复。

    选择指南非常有用。 我将向客户提供链接、我将使用该指南进行开关器件选择。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。