This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:S1和 S2之间存在串扰问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1051744/tmux1219-there-is-crosstalk-issue-between-s1-and-s2

器件型号:TMUX1219

尊敬的:

如下所示,S1和 S2;正常引脚6 S2控制引脚5 D 输出,SEL 为3.3V;之间存在串扰问题,但 当 PIN6 S2振荡时,引脚4 S1受到影响;您能给我任何建议,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cooper、

    我认为这里有一个小拼写错误"当 PIN2 S2振荡"、我认为您是指 PIN6。 我已编辑了您的问题以解决此问题。

    您能否提供有关串扰的外观以及所使用的频率和电压的更多信息? 如果您可以获得所见内容的屏幕截图、这将非常有用。 数据表中对串扰进行了规格说明、我们提供了该跨频率的图(图5)。 您将看到、您可能会看到一些较高的频率、因此了解一些有关所应用信号的信息会很有用、因为这可能会对您的设置产生影响。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami:í a

    你是对的,我的错;

    该波,以下,当 S2 上升时电压为3.3V μ A,存在 一些振荡,而 S1也有串扰;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADD  FREQUENCY = 15M condition (频率= 15M 条件),图5引用 了15MHz ,实际上 S1串扰 比上面的波大得多;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cooper、

    您能否提供有关预期波形的更多信息? S2上的振荡是否应出现? 振荡看起来可能处于 ns 范围内、因此这可能是一个问题。

    我在您的原理图中看到 S2连接到 VCC。 您能否从不同的来源驱动 S2并查看它是否解决了问题。 否则、可以通过探查 VCC 来查看发生了什么情况。  
    此处提供 S1、S2、D 和 VCC 的屏幕截图。 您能否标记信号并提供每个信号的电压调节功能、以帮助我了解更好的情况?  我假设控制逻辑没有变化、但如果变化、包括在示波器中、可以帮助确定正在发生的情况。 实际上升不应导致串扰、因为它位于较慢的一侧、但上升波形内的实际振荡明显更快、因此这可能是问题的根源。 我想看看当上升沿发生时 VCC 是如何变化的。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami:

    VDD 和 Sel 电压 I 测试均正常;Sel 和 S2波形如下为1,VDD 和 S2如下为2;

    1

    2.

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cooper、

    此测试是在 VDD 连接到 S2时完成的吗? VDD 上似乎有一些噪声、我认为这是第二个示波器上的绿色波形、即 S2波形上的噪声之后的波形。  

    谢谢
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami:í a

    那么,解决方案是?  S1和 S2之间的串扰  与 Vdd 噪声有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我检查并确认,Vdd 和 S2波形图像如下所示,无噪声;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    这可能是由于 VDD 上的噪声造成的、这就是我想查看示波器并 查看您是否可以从不同的源提供 S2输入的原因。  

    [引用 userid="409034" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1051744/tmux1219-there-is-crosstalk-issue-between-s1-and-s2/3892553 #3892553"]您能否从不同的来源驱动 S2并查看这是否解决了问题

    您是否已完成上述建议、或者 Vdd 是否仍与此处的 S2输入连接。 很抱歉,我不确定我是否理解正确,但噪音是否消失了,但串扰仍然存在,或者此问题是否已得到解决?  

    [引用 userid="409034" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1051744/tmux1219-there-is-crosstalk-issue-between-s1-and-s2/3892553 #3892553"]此处提供 S1、S2、D 和 VCC 的屏幕截图//引用]

    很抱歉、我没有更故意地问我在这里的问题。 将这些输入放在不同的屏幕截图中并不是很有帮助。 如果串扰仍然存在、您能否同时在同一范围内提供 VDD、S1、S2和 D 的图像?


    -Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:ñ o

    S1、S2,D 和 VCC 的屏幕截图 如下所示  、蓝色为 Vcc,红色为 D;您可以看到,VCC 干净,无噪声;  S2驱动器 Vdd 仅是电路板上的一个源; 因此不能改变不同的源,但根据波形,Vcc 中没有噪声;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀

    感谢您分享。   仅使用 VDD/SEL 和 VDD/S2时、波形中不会出现振荡、但当您同时探测 S1和 S2时、振荡会突然再次出现。 除了要探测的输入之外、您是否在测试设置中更改了任何内容?

    无振荡:

    振荡:

    如果仅在探测 S1和 S2时出现振荡和串扰、我怀疑您的测试设置/探头发生了什么情况。 探头有多长时间?

    S1连接到 PCIe。 您能否在开关期间单独断开并尝试隔离多路复用器?

    此外、您还可以共享您拥有的任何布局吗? 您如何连接这些信号? 建议在布局中在布线之间提供适当的间距并尽可能缩短布线长度。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami:

    振荡始终存在,仅  示波器扫描时间设置问题;

    所以您的平均布局问题可能 是串扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀

    [引用 userid="472354" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1051744/tmux1219-there-is-crosstalk-issue-between-s1-and-s2/3901007 #3901007"]振荡始终存在,仅  示波器扫描时间设置问题[/quot]

    这看起来也使器件的上升时间减慢了很多。 仅使用 VDD 和 S2波形的屏幕截图上升时间几乎为10ms、而在上一个屏幕截图中、上升时间大约为5微秒。 驱动输出能否支持此上升时间?  

    振荡看起来像是~2V。 这是极高的。 比您预期的串扰更高、因此我想看看设置、您应该看看您的驱动源是否能够以您所瞄准的速度驱动。 您可以在不同的芯片/电路板上重复此操作、还是仅在一个 TMUX1219上重复此操作?

    [引用 userid="472354" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1051744/tmux1219-there-is-crosstalk-issue-between-s1-and-s2/3901007 #3901007"]因此,您的平均布局问题可能 是指串扰?[/quot]


    是的、布局肯定会影响串扰。 是否可以提供此功能?

     我要澄清的另一点是 VCC 线路。 如果您将 VCC 和 S2连接在一起、VCC 是如何清洁的、但 S2线路不是? 如果您没有从不同的来源驱动它们、则两条线路上的电流应接近相同值。

    谢谢、
    Rami