This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:器件标识

Guru**** 2611325 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1053617/sn74lvc1g3157-device-marking

器件型号:SN74LVC1G3157

尊敬的团队

不同器件标识。  C55 和 C5J、C5F 有何不同?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

     SN74LVC1G3157的器件标识描述了以下属性(以"C5J"为例):

    1) 1)第一个符号(本例中为"C")表示可订购器件所属的器件系列

    2) 2)第二个符号(本例中为"5")表示器件功能

    3) 3)第三个符号(本例中为"J")表示可订购器件的制造/组装地点。

    因此、这种情况下的器件具有类似的标记、不同之处在于它们所采用的制造/组装方式不同。

    谢谢!

    Bryan