This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:EN_N 为高电平时的意外输出(TMUX 136应关闭)

Guru**** 2542910 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1052937/tmux136-unexpected-output-with-en_n-is-high-tmux-136-should-be-off

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

尊敬的 TI 团队:

我想问 一下使用 TMUX136时的意外输出。

我在 COM1的输入端有一个时钟发生器,EN_N 由 DIP 开关控制以打开/关闭 TMUX136。A1和 A2的输出是浮动的。  

当 EN_N 被拉至低电平(DIP 开关打开)时、TMUX136将导通、此时钟输出仅在 A1处观察到。 A2处无输出。

但是、当 EN_N 被拉高时(DIP 开关关闭)、TMUX 应关闭、且在 A1和 A2上均未观察到输出。

在 A1上观察到直流电压~400mV。 您能不能建议此意外输出会出现什么问题?

谢谢你。  

当 EN_N 被拉至低电平(TMUX 136导通)时

当 EN_N 被拉高时(TMUX 应关闭)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当/EN 引脚为高电平时、A1引脚断开连接、即它悬空。 "悬空"意味着无法测量其电压、您的探头很可能会从其他任何地方拾取噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Woon Nee、

    在此处重申 Clemens 的评论。 由于引脚悬空、我怀疑您在探头上看到噪声。

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Rami、

    A1和 A2输出引脚均悬空。 只有 COM1输入引脚被连接至时钟发生器并且 COM2输入引脚悬空。

    当 EN_N 被拉至高电平(TMUX 关闭)时、A2引脚输出为~0V。 但 A1引脚上的电压为~400mV。

    如果拾取了噪声、则 A1和 A2引脚应具有相同的行为。  

    当 EN_N 为高电平时、TMUX136到 A1引脚是否可能泄漏?

    请随意评论。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Woon Nee、

    存在泄漏、但我不希望它在线路上为您提供400mV 的电压。 测试时、电路板上是否还有其他活动内容? 您是否可以提供任何类型的电路板布局、这些布局可能会有所帮助?  
    但是、这看起来仍然像噪声。 您能否提供负载并查看结果是什么样子、还是仅在浮动时才存在?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    时钟发生器 LTC1799连接到 SN74AXC4T245 (电压转换器),连接到 TMUX136的输入端。

    TMUX136的输入端有时钟、当 EN_N 为高电平时(TMUX136关闭)、我们不会看到 A1/A2的直流输出。  

    您期望的泄漏是什么?

    我将进一步检查负载。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关断 µA 电流 µA 为±2 μ A (在温度范围内为±15 μ A)以下。

    但无论如何、浮动引脚的阻抗高于示波器输入、因此测量它毫无意义。 如果您希望禁用引脚的电压为0V、则必须添加下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    此处提到的浮动引脚是指 COM1/2 (输入)还是 A1/A2引脚(输出)?

    A1/A2将被连接至系统级的42.5 Ω 终端。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图中、当 TMUX 被禁用时、A1/A2引脚处于悬空状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Woon Nee、

    数据表中规定了关断泄漏、但我不认为这是您看到的情况。

    您是否尝试使用浮动 A1和 A2输出上的下拉电阻进行测量? 这将提供一个可以移动的位置。 否则、它只是浮动。   

    谢谢、
    Rami