This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:我们可以在 I2S 应用中使用 TMUX1574和 TMUX1574E 吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TMUX154E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1052744/tmux1574-can-we-use-tmux1574-and-tmux1574e-at-i2s-application

器件型号:TMUX1574
Thread 中讨论的其他器件: TMUX154E

各位专家、您好!

我们可以在 I2S 应用中使用 TMUX1574和 TMUX1574E 吗? 我检查了带宽是否合适、但我们想知道 I2S 应用是否存在任何限制。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    TMUX1574适用于 I2S 应用。 这些器件具有高带宽和低导通电阻、低导通电容、并支持典型的 I2S 电压电平。  
    我假设 TMUX1574E 是 TMUX154E。 该器件可以正常工作、但它仅是2通道2:1、I2S 是三线协议、因此它不是单芯片解决方案。 TMUX1574在这方面更适合。  

    谢谢、
    Rami