This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S16:USB 多路复用器/切换?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36S16, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1052658/mux36s16-usb-mux-switching

器件型号:MUX36S16
主题中讨论的其他器件: TMUX136

您好 E2E!

我之前在看 MUX36S16、我想知道是否有人尝试使用该器件通过两个 MUX36S16 (分别用于正信号和负信号)或此类解决方案在 USB 端口之间进行切换? 我需要通过编程方式将一个 USB 主机端口切换到16个器件中的一个、我想知道这是否是一个潜在的解决方案。

编辑:这适用于全速 USB 2.0 (最大480Mbps)

谢谢、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oliver、  

    说实话、这不是我以前见过的事情。 我无法说我已经看到很多用例、需要将16个 USB2.0信号多路复用为一个。  您可能会遇到有关频率范围的一些问题。 您能进一步说明一下数据速率。 每行480MB? 我不太熟悉 USB 协议的实际读取方式、因此达到480Mbps 会如何影响您所需的频率范围(例如、每个周期是否只有一个读取?)。  

    话虽如此、IIM 对列出的频率有点怀疑、因为它实际上并不在数据表中。 如果您知道负载条件(RL 和 CL)、我们可以对此进行近似计算。 我仍然怀疑能否实现速度、因为我们通常建议将通过的数据的频率作为开关带宽的1.5至3倍、因为它确实与负载相关。  
    您在16:1多路复用器中通常可能会遇到此问题。 您是否考虑过 USB 集线器? 如果这是您感兴趣的方法、您可以在 数据转换器论坛中发帖、或者我可以将它们循环到该主题中、我们 可以提出一个可能涉及几个集线器和多路复用器的解决方案。 不过、我对具有该速度的16:1解决方案不太有信心。

    谢谢、
    Rami   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rami

    感谢您花时间了解这一点。 我认为、对电路用例的解释将更好地说明它应该如何工作:USB 主设备将在任何给定的点连接到16个从设备中的一个(只有一个)、以跨接数据。 主设备和从设备均仅支持 USB 2.0、因此理论最大带宽为480Mbps。 我在查看 MAX4999 IC、因为它几乎符合我的需求、但"只有"的频率为1200MHz@-3dB、8:1 (在这种情况下非常独特、仍然如此)。 电路本身仍然是理论上的、我当时只是想一下如何设计它、希望有人能有一个接近 MAX4999的解决方案、但显然有更多的电路。 不过、在这种情况下、我认为 USB 集线器和两个 MAX4999可能是我的最佳选择。

    再次感谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oliver、

    只是在这里增加了另一个层次的思考、我可能会误解、但我相信如果您最终使用集线器、您可以缩小配置范围。 也就是说、如果您最终需要16个外设、并且您找到了一个具有8个通道的集线器、那么理论上、您只需将两个具有2通道2:1的集线器之间的原始控制器信号进行多路复用即可。 TMUX136将是您的理想选择。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rami

    我真的很欣赏这一建议、但我认为在这种情况下、最好做相反的事情并使用 MAX4999。 因此、将一个2通道2:1 MUX 放在两个 MAX4999的前面。 由于使用全 USB 带宽会使下游外设受益、因此我希望一次只激活一个 USB 外设。 或许使用 TMUX136并将 A 和 B 通道放置在相应的 MAX4999上、以便进一步下行。 在这个设置中使用 USB 集线器而不是 TMUX136是可以实现的、但是鉴于只需要激活一个外设、除了无需控制哪个端口处于激活状态之外、我认为它没有任何好处。 但这是我目前最不关心的问题。

    感谢您将这些考虑因素融入其中。 我想我现在已经获得了解决方案!