This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]能否使用具有单电源或非对称电源的双电源模拟开关/多路复用器?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1052721/faq-can-i-use-dual-supply-analog-switches-multiplexers-with-a-single-or-asymmetric-supply

主题中讨论的其他器件:TMUX6219

TI 的许多模拟多路复用器和信号开关不仅能够传递正信号,而且还能够传递负信号。 这些类型的器件被称为双电源开关/多路复用器。 除 VDD、VCC 或 V+轨外、器件还具有单独的电源轨、分别名为 VSS、VEE 或 V-、因此通常可以识别这些电源轨。

                               

双轨开关/多路复用器允许同时传递正负信号、但也提供了在非对称应用中进行设置的灵活性。 只要它们遵守与正负电源轨之间的电压差相关的建议运行条件、就可以支持这些范围内的任何电源。 例如、TMUX6219有一个"建议运行条件"表、其中列出了这些条件的外观:

在该表中、可以看到电源差分电压(VDD–VSS)可高达36V。 这意味着只要电源差分不大于36V (并且大于脚注1中规定的最小电压)、电源轨就可以具有任何电压。 此外、VDD/VSS 电压还必须保持在各自的建议电源电压范围内。 例如、TMUX6219的电压轨可以是 VDD = 8V、VSS =-12V (20V 差分)、甚至是 VDD = 18V、VSS =-14V (32V 差分)、并且可以正常运行:

 

虽然大多数数据表将没有引用这些独特电源组合的参数数据、但建议通过引用最近的 VDD-VSS 差分范围来估算性能。

但是、仅仅因为这些器件包含该额外的电源轨、并不意味着必须使用该电源轨。 如果开关/多路复用器具有特定应用所需的所有规格和性能、但具有该负电源轨、则通过将负电源轨连接到 GND (不要将该引脚悬空)、该器件仍可在单电源模式下使用。 下面显示了使用 TMUX6219的示例: