This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S08:需要信息

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1052541/mux36s08-need-information

器件型号:MUX36S08

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我们的客户存在如下问题:
"我 在一家半导体公司工作,我需要 IC (MUX36S08IRRJR)的以下信息。 数据表中未列出这些信息。"

  • 数字输入电容
  • -3dB 带宽
  • 峰值电流

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    数字输入电容在数据表中(如下所示)

    对于电流、它们不应超过数据表中绝对最大值中列出的电流

    实际上、在极少数情况下、此器件会提供建议电流(+-25mA)、因此建议保持在建议电流或低于建议电流。

    对于带宽、由于负载条件(负载电阻和负载电容)会影响这一点、这是一个无源器件、因此它会更加复杂。 可以使用传递函数找到带宽。 此 E2E 很好地解释和介绍了这些步骤
    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/977344/mux506-mux506/3610774#3610774

    如果您可以找到负载、则应该是一个简单的插件公式来查找带宽。

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何其他问题、请告诉我!
    Rami