This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:SN3257可用于 I2C?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1052433/sn3257-q1-sn3257-is-avaiable-for-i2c

器件型号:SN3257-Q1

大家好、

我询问有关 SN3257-Q1的问题。 是否可以将 SN3257-Q1用作 I2C 开关、在两侧添加外部脉冲接线片?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 (仅对于双通道开关、将明确提及此功能。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    SN3257-Q1可支持 I2C 信号在 I/O 引脚上通过。 话虽如此、数据表中未明确提及这一点的原因是、正如 Clemens 所提到的、I2C 是一种2线协议、而 SN3257-Q1具有4个通道。  
    如果这是您在系统中寻找的内容、则没关系。 但是、如果您希望将 I2C 信号多路复用到两个不同的外设、可能比双通道2:1 (搜索工具可以帮助缩小此范围)更适合。

    谢谢、
    Rami