This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7462F:浮动 DR 和 FF 引脚

Guru**** 2611325 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7462F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1052237/tmux7462f-floating-dr-and-ff-pin

器件型号:TMUX7462F

大家好、

你好。

我们的客户正在将 TMUX7462F 视为 他们在当前设计中使用的器件的替代产品。  
他们 正在尝试了解 DR 和 FF 引脚完全未连接时器件的性能。

从他们所看到的情况来看、未连接的 DR 应该会导致晶体管在故障条件下无法打开、但他们希望确认这一点、FF 引脚不清楚这会对运行产生什么影响。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    数据表中描述了 DR 引脚行为。 "漏极响应(DR)输入。 将 DR 引脚接地可在过压故障事件期间通过40 kΩ 电阻器将漏极拉至 VFP 或 VFN。 当 DR 引脚为逻辑高电平或保持悬空时、漏极引脚变为开路。' 漏极将在过压故障事件中开路、而不是被拉至 VFN 或 VFP。

    FF 引脚只是一个开漏输出。 如果将其悬空、则在识别故障事件发生的时间时可能会令人困惑、因此在操作方面、它们将失去该功能。 无论采用哪种方式、当发生故障事件时、它都会在内部拉低。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami。  更确切地说、让 FF 引脚悬空不会影响其他功能? 客户不打算使用 FF 引脚、因此他们不关心其功能。

    谢谢、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、是的、如果他们不打算使用该功能、他们可以将其保持浮动。

    谢谢、
    Rami