This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:输入电压与电源电压间的关系。

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1051785/cd4051b-input-voltage-vs-supply-voltage

器件型号:CD4051B

您好!  

在数据表的第8.1节中、我阅读:

'通过4.5V 至20V 的数字信号振幅可实现高达20VP-P 的模拟信号控制(如果 VDD–VSS = 3V、则可控制高达13V 的 VDD–VEE; 对于高于13V 的 VDD–VEE 电平差异、需要 VDD–VSS 至少4.5V)。 "

根据这一结论、如果 VDD=3.3V、我可以通过多路复用器路由+12V 信号。  但是、一旦我将输入上的电压增加到3.3V 以上、VDD 电压就会随之升高(即反馈)。  

 我在这里错过了什么?

谢谢

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有反馈。

    此器件具有三个电源轨。 VDD 为正、VSS 为(数字)接地、VEE 可能为负。 上面的文本表明、3V 的正电源不够强、无法切换高于13V 的模拟信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    VDD-VEE 相互参考、而不是 GND。 您的 VSS、VEE 和 VDD 电平是多少?  

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。 我在发布后不久就意识到了这一点。 由于 VEE 和 VSS 通常连接在一起、因此您倾向于将它们视为相同的。  感谢您的反馈!