This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:您是否有关于 TS12A12511的 ACPSRR 的任何数据?

Guru**** 2611325 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511, TMUX6219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1051651/ts12a12511-do-you-have-any-data-about-acpsrr-of-ts12a12511

器件型号:TS12A12511
主题中讨论的其他器件: TMUX6219

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TS12A12511用于他们的新产品。

现在、他们有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问: 您是否有关于 TS12A12511的 ACPSRR (交流电源抑制比)的数据?

   如果 您在 TMUX6219数据表的第18页有一个图、如图6-28 (ACPSRR 与频率间的关系图)、

   这对我来说是最好的。

   TMUX6219数据表

   https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux6219.pdf

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我们在 TS12A12511的 ACPSRR 上没有数据。 但是、电源线上的去耦电容器是降低噪声的最佳方法。 这将对任何直至接地的交流噪声进行解耦。 数据表建议使用0.1uF 电容器。  
    我还建议减小该电容器和电源之间的布线距离。 这将有助于最大程度地减小可能通过布线积累的任何额外电阻和电感。  

    谢谢、
    Rami