This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7462F:用于 CAN 接口、Vfp 和 Vfn 斜升和连接的 Rdson

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7462F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1051383/tmux7462f-rdson-for-can-interfaces-vfp-and-vfn-ramp-up-and-connections

器件型号:TMUX7462F

考虑到 CAN 总线的典型阻抗为120Ω Ω、最大导通电阻为16Ω Ω 是否存在问题? 我的客户在设计系统时考虑到 CAN 的最小阻抗为60Ω Ω、并在使用 TMUX7462F 时表现出问题。 CAN 网络是否具有广泛的数据结果? 我 Ω 16 μ F 仅在125°C 时出现、但这是否意味着必须限制温度范围?

2. DS 第8.3.2.4节建议在故障电源不可用时将 Vfp 连接到 Vdd、将 Vfn 连接到 VSS。 不过、第10节建议了 Vfp 和 Vfn 之前的 Vdd 和 VSS 序列和电压斜坡。 您能评论一下为什么将引脚连接在一起不是问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenio、

    1) 1)我们没有您要求的大量数据。 Ron 将取决于此处使用的电源电压。 在采用+-15V 电源的情况下、您将看到温度变化高达16欧姆。 如果系统无法处理这种变化、并且它们希望温度达到此水平、则可能需要考虑限制温度范围、以便在此特定系统中使用 TMUX7462F。 但是、在给定温度下、R-on 非常平坦、因此您可以在那里看到一致性。 他们可能会考虑在端接电阻器中添加一些偏移、以考虑 TMUX7462F 增加的电阻、但这可能会影响系统的其他方面。  

    2) 2)斜升排序是为了确保在 VDD/VSS 之前不会出现超大的 VFN/VFP 引脚、这会超出这些引脚上的绝对最大值。 首先斜升 VDD/VSS 是确保器件不会损坏的安全要求。 当将 VFN/VFP 连接到 VDD/VSS 时、定序无关紧要、因为它们会同时上升、所以不必担心这个问题。

    谢谢、
    Rami