This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:GPIO 与 MCU 的连接

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1051460/tmux1108-connection-of-the-gpio-to-the-mcu

器件型号:TMUX1108

大家好、

美好的一天!  我代表客户发布此帖子。 请按照以下所示进行检查。  

我想问的是、多路复用器 TMUX1108是否可以直接连接到 MCU 的 GPIO。 我想使用多路复用器连接传感器。 传感器传输10M 方波信号(模拟信号)。

我的单芯片微型计算机的电压为3.3V。 我看到 TMUX1108数据表的基准电压为1.08V 至5.5V、但电流仅为 uA。

在这种情况下、请确认 TMUX1108是否直接连接到单芯片微型计算机的 GPIO、并与我们分享其技术参考。  

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制输入(VSEL 和 VEN)是普通 CMOS 输入、可直接连接到 GPIO。 允许的高电压指定为 VIH;3.3V 输出将与之配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我想知道是否应该在 MCU 的电源引脚和 TMUX1108的电源引脚之间添加一个限流电阻器、或者在正常运行时开关的阻抗(3.3V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源应具有尽可能低的阻抗。 您可以为微控制器和开关使用相同的电源。

    在3.3V 时、模拟开关的典型阻抗为4 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    您可以直接连接这些设备。 但是、我不确定您是否正确理解了电流规格。 源极或漏极持续电流(实际流经模拟开关信号路径的电流)的 AB 最大额定值为+-30mA。 我看到的唯一 uA 电流是电流泄漏和电源电流。 这与器件的功耗相关、而不是允许的最大输入。  

    如 Clemens 所述、要也触及 Haibo 的问题、电源线路的阻抗应较低。 理想情况下、正如数据表第11节中的布局指南所示、电源线上唯一的东西是到 GND 的去耦电容器(0.1uF)。

    谢谢、
    Rami