This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:DPDT 模拟开关

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TS5A23159, TS3A5223, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1051595/ts3a44159-dpdt-analog-switch

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件: TS5A23159TS3A5223TMUX136

您好!

您能否推荐此解决方案、客户正在寻找用于音频目的的 DPDT 模拟开关。  

它不应采用 BGA 封装、电压3.3V 及更高、低成本、小型封装、低导通电阻。  从我的网站上可以选择 TS3A44159、但您也可以推荐其他产品吗? 谢谢你。

Daria  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3A44159有四个通道。

    使用搜索功能。 我 Ω"小型封装"表示 QFN、而"低导通电阻"表示< 5 μ A:
    www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#p1143=2:1%20SPDT&p480=2&p3306=3.3&p2848typ=0.26;5&p2954=QFN;UQFN;VQFN;WQFN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daria、

    双刀双掷(DPDT)将是2通道、2:1器件。 客户是否需要其中两个(4信道2:1)、或者您是否仅在寻找其中一个? 如果 TS3A5223只有2个通道、则它符合他们所需的标准。 虽然使用 TI.com 库存时 TS5A23159可能是更好的选择。 查看所提供的链路鞋款、了解该系列中的哪些鞋款。 搜索 工具可帮助您有效缩小器件范围。  
    如果它们使用较高的频率、TMUX136将非常适合低导通电阻、小型封装的 DPDT 器件。  

    如果您需要更多帮助或对此有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!
    Rami