This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TI 最接近 PI3A412?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1050564/tmux1574-closest-ti-equivalent-to-pi3a412

器件型号:TMUX1574

团队、

我们是否有 PI3A412的替代器件(4通道 SPDT。 3.3V)?
https://www.diodes.com/part/view/PI3A412#tab-details

TI.com 交叉参考仅指我们的多路复用器页面、因此我想我们没有1对1等效项。 对吧?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于 PI3A412电流限制高于我们产品系列的绝大多数、因此我们没有任何交叉参考-我们确实有一个器件可以支持电流、但它会以不同的方式(不是电流)和电流远低于我们 通常不会将其视为 Q 或 S 交叉标准、这通常是我们在模拟多路复用器/开关的在线交叉参考工具中尝试使用的标准。  

    因此、如果我们有一个良好的交叉参考、实际上将取决于应用、因为我们可能会这样做-但这部分的使用方式可能会使我们的解决方案不合格。 因此、如果您可以共享应用详细信息-至少在电压电平(信号)、功率电平、流经开关的电流、所需带宽、所需的泄漏电流、 最后、与多路复用器相关的任何其他应用详细信息、我将能够确定我们是否有良好的交叉参考-它可能是1574、但它可能是完全不同的部分。 此外、如果您可以共享终端设备、因为我们为各种终端设备推荐了某些器件、这些终端设备也会有所帮助。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson