This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:COM 线电压

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1050482/sn74lv4052a-com-line-voltage

器件型号:SN74LV4052A

您好!

我们使用3.3V 为 IC 供电。 选择线路在此电压下工作。

我们可以在 COM 引脚上施加5V 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    简单的答案是否定的、因为模拟 I/O 引脚的额定电压为 VCC + 0.5V (最大输入电压限制为5.5V)-因此对于您的系统来说、3.8V -并且您传递的最大电压应该大约为~μ V VCC (因此、如果输入为3.6V、则输出上应显示最大3.3V)

    长的答案可能是-  

    从数据表中的绝对最大值表-最大开关 I/O 电压有2个注释。 注2) "如果观察到输入和输出额定电流、则可能超出输入和输出负电压额定值"-由于 I/O 引脚上有接地二极管和 VCC、它们将在高于 VCC 电压~0.5V 的电压下导电-它们通过这些二极管的最大电流为50mA。 因此、如果输入信号将大于 VCC + 0.5V、 多路复用器输入前需要一个串联电阻器、以实际交换电压、但二极管中存在一些电阻、因此如果您想这样做、更少的电流始终是更好的选择。 因此、您可以-但我不建议这样做、因为它会导致更多可能的问题-但只要流入这些二极管的电流限制为50mA、这样器件就可以实际钳位到输入上的~VCC + 0.5V、就不会承受太多的电流 问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson