This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDMI 分离器

Guru**** 2383920 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25MB100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1048457/hdmi-splitter

主题中讨论的其他器件:DS25MB100

您好、

我正在寻找 HDMI 2.0分离器(1:2)。 请注意、我不需要开关。

我的设计需要它、因此我应该是采用 QFN/TSSOP/SMT 封装或类似器 件的组件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕我对 HDMI 标准不是很了解--听起来你想让同一个 HDMI 信号进入电路板上的两个位置。 您是否有理由不能直接连接它们(例如使用布线/电线)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些信号是高速速率信号、因此不建议在没有专用缓冲器或类似缓冲器的情况下将其分离。

    此外、其中一个通道必须连接到输出 HDMI 连接器、我不希望该通道直接连接到源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到--听起来我的团队对你没有太大帮助。 我们处理单端逻辑、高达大约100MHz 的单端信号-没有 HDMI 那么专门。 我会将此问题重新分配给 可能会有所帮助的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气方面、HDMI 是 CML、因此请选择一些 具有多个发送器的 CML 中继器、例如 DS25MB100。 您需要多快的速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDMI 将是2.0 4K 120Hz。 对于我的用途、我需要每条链路速度大约为3Gbps。 如果我按照建议使用常规中继器、我应该为命令行使用单独的分离器。 在这种情况下、我将处理时序问题、我更愿意避免出现这种问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoav、

    我们没有用于 HDMI 的2:1分离器、很抱歉延迟了响应。

    此致、

    JMMN