This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16233:最大传输速率

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1048698/sn74cbt16233-maximum-transfer-rate

器件型号:SN74CBT16233

您好,团队

 您能否帮助检查 SN74CBT16233的最大传输速率? 我在数据表中找不到它。

谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网站提到(模拟?) 带宽为200MHz。

    请注意、该器件专为 TTL 而设计、无法传递5V 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

     SN74CBT16233可以支持200MHz 的带宽、但建议使用应用带宽~1.5倍的器件、以解决可能降低频率性能的电路板寄生效应。 如果您对此主题有更多信息或其他问题、请随时告知我们、我们可以帮助指导您进行应用。

    谢谢!

    Bryan