This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1104:TMUX1104输出电流

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1104, SN74HCS238, TPIC6C595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1047975/tmux1104-tmux1104-output-current

器件型号:TMUX1104
主题中讨论的其他器件: SN74HCS238TPIC6C595

尊敬的团队:

我想 知道 TMUX1104的输出电流容量。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源极/漏极电流的绝对最大额定值为30mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢。

    我使用它来驱动晶体管的基极、该晶体管驱动40mA 线圈电流的继电器。

    BJT 的 β 值为100。

    我想我可以使用它。

    请告诉我您的想法/建议。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    饱和 BJT 具有较低的 β。 无论如何、这将起作用。

    使用 SN74HCS238等数字解码器可能更简单、更便宜。

    可能可以使用 TPIC6C595等单个电源逻辑移位寄存器替换逻辑和晶体管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    绝对最大输出电流额定值可作为源极或漏极连续电流在数据表中找到。 此器件的额定电流为-30mA 至30mA。

    TMUX1104将能够通过/支持高达+/-30mA 的最大额定值、只要低于该值、就可以在您的应用中正常工作。

    谢谢、

    Tyler