This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:推荐用于 QSPI 的解决方案

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1047925/ts3a27518e-recommend-solution-for-qspi

器件型号:TS3A27518E

大家好、

TS3A27518E 似乎没有转接驱动器功能。

您是否有任何 QSPI 转接驱动器产品可供推荐?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这样的器件。

    四路 SPI 使用双向信号。 为了知道信号方向、需要使用转接驱动器来了解其他器件所说的协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

     TS3A27518E 是一款多路复用器、此多路复用器能够在两个 QSPI 器件之间切换、并且将是此器件的主要用途。 此器件是无源器件、不具有此类中继器/转接驱动器功能、您还需要一个单独的 IC 才能实现此类功能。

    谢谢!

    Bryan