This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500:最大电流消耗

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1047824/ts3l500-max-current-consumption

器件型号:TS3L500

大家好、团队、

我有一位客户计划在其项目中使用 TS3L500器件、但他找不到电源的最大电流消耗。 我们有这些信息吗?  

此外、如果有一个较新的器件可以推荐给我们的客户、我将不胜感激! 我看到该器件是在2005年末发布的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    最大电源电流可在数据表中找到、即额定 Icc 电流为250uA (典型值)、在整个温度范围内高达500uA。

    这是我们目前为这些类型的 LAN 交换机提供的最新设备。 客户是否正在寻找此器件不符合的特定器件? 如果有、请告诉我要求、我可以继续为应用找到更合适的器件。

    谢谢!

    Bryan