This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AIDR 的总功耗是多少?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1047515/what-is-the-total-power-dissipation-of-uln2003aidr

主题中讨论的其他器件:ULN2003A

ULN2003AIDR 的总功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ULN2003A 本身的功耗可以忽略不计。 实际功耗取决于流经每个输出的负载电流、该电流在 VCE (SAT)上下降。

    如果您想了解可以使用的电流大小、请参阅图4和5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以 使用以下公式估算最大功率耗散:

    PD、max (功耗)=(Tj (结温)- Ta (环境温度))/[* RθJA (结至环境热阻)]

    2.建议在 ULN2003A 器件的裸片结温不超过 125C 的情况下运行该器件。  

    因此、将 Tj < 125C 放置将提供允许的最大功率耗散。

    4。对于  SOIC 封装、PD (max)=(125 - TA)/ RθJA μ W、RθJA = 73 C/W

    如果需要每通道的最大功率耗散、则可以将此结果除以7、以查看每通道的最大功率耗散  

    此外、在器件正常运行期间  、功率耗散=(VCE (SAT)*负载电流(ILI)

    此致、  

    Elizabeth