This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:技术规格问题

Guru**** 2559570 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257, TMUX1574, TS3A44159, TMUX1134, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1045869/sn74cb3q3257-specification-question

器件型号:SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574TS3A44159TMUX1134TMUX1575

你(们)好。

我的客户遇到了一些 SN74CB3Q3257问题。

这是我的客户规格、

I/O 电压为1.8V

VCC 为3.3V

以下是我的客户问题:

1) 进行了比较。 如果 Vcc 为3.3V、VIH 最小电压为2V、这是否意味着 I/O 电压为1.8V 时输出始终为低电平? 如果我想避免这个问题、我需要降低 VCC 电压吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74CB3Q3257没有任何有源输出。 这些规格仅适用于控制引脚(S 和/OE)、不适用于模拟 I/O。

    闭合开关的行为类似于大约4 Ω 的电阻器、即两侧的引脚连接在一起、0至5.5V 之间的任何模拟电压都显示在另一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    如果我在1A 引脚上提供1.8V 信号、这意味着输出电压大约为1.8V?

    如果我希望让选择引脚为高电平、当 Vcc = 2.7V 至3.6V 时、电压应高于2V

    如果我希望让选择引脚为高电平、当 Vcc = 2.3V 至2.7V 时、电压应高于1.7V

    是这样吗?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    谢谢。

    您能否向我推荐一个多路复用器来支持我的客户案例。

    Vcc 为3.3V、我的客户只有1.8V 来控制选择引脚。  SN74CB3Q3257似乎不支持它。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1574、TMUX1575、TS3A44159和 TMUX1134可处理1.8V 控制信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您可以使用 TI.com 搜索工具缩小所需器件的范围。  
    您可以选择与3257部件(4通道2:1)和客户所使用的电压范围(Vcc = 3.3V)相似的配置和通道数、然后在左侧的"特性"中检查1.8和1.2V 兼容逻辑。
    这是我将其缩小到适合此标准的器件的列表  

    www.ti.com/.../products.html

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢你的帮助。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我明白了、我更清楚地找到该器件。 谢谢。

    Jason