This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:当 VI/O 光栅大于 VCC 时为 Ron

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1045693/tmux1072-ron-when-vi-o-grater-than-vcc

器件型号:TMUX1072

大家好、

我正在查看 TMUX1072、它适用于 VI/O 将高达5.5V、而 VCC 更低(3.6或2.5V)的应用。 我希望 TI 内部对此有数据。 该器件似乎 支持这一点、但仅在 VI/O 介于0和 VCC 之间的情况下提供 RON 数据(突出显示如下)。

可能是一次长时间的拍摄、但 当 VI/O 大于 VCC 时、您是否有关于 RON 的任何数据?

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、RJ、

    挖掘完一些之后、我找到了一些旧的测试数据、其中显示了5.5V I/O 和 Vcc = 3.3V 时的结果。 根据此处的数据、Ron @ 25C 为~9.75欧姆、在最高12欧姆的温度范围内、因此接近数据表的电气特性。 请记住、这并不是芯片行为的完整特征、也不是性能的保证。 这只是在一小批器件上完成的测试、可帮助您很好地了解我们在测试中看到的情况。 在这里、建议您自行测试此值、以确保它适用于您的系统、具有 Vcc 范围和您将使用的 I/O。   
    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    Rami