This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:N.C.引脚能否直接接地?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1045343/tmux1208-can-the-n-c-pin-be-tied-to-gnd-directly

器件型号:TMUX1208

您好!

TMUX1208的 N.C.引脚(引脚3)能否直接接地? 我假设"未连接"意味着该引脚未连接到裸片、而不是"该引脚不应连接到电路板上"。

此致、
James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、James

    您的理解是正确的。 NC 引脚未在内部连接、因此您可以将其保持悬空或连接到 GND。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami、感谢您的及时回应。