This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:数据表和 IBIS 模型中的输入电容值

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1248, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1045614/sn74lvc1g3157-input-capacitance-value-in-datasheet-and-ibis-model

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件:TMUX1248

大家好、团队、

我的客户正在设计 SN74LVC1G3157DRYR。  

对于输入电容值、数据表中仅显示了5Vcc 条件下的值。 您能告诉我其他 Vcc 的值吗?

我希望能够在 IBIS 模型中找到这些值。 但该模型甚至不包含下面的5Vcc 值。 这是与数据表中的 CI 对应的参数吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    Vcc 对此根本没有太大影响。 在独立于 Vcc 条件的选择引脚上、您应该会看到接近2.7pF 的输入电容。
    话虽如此、IBIS 模型实际上显示了该电容。 您要查看的电流模型是 IO 开关电容。 控制输入被标记为  "LVC1G3157_IN"、在该输入处为其建模的 Vcc 电压条件附加的电压值。 例如、1.8V 控制引脚的模型将被标记为"LVC1G3157_IN_18"。




    此外、您还了解过 TMUX1248吗? 这是 SN74LVC1G3157的一款新型器件、可直接替代该器件。 如果需要考虑输入电容、则 TMUX1248的规格较低。 1248具有1.8V 逻辑兼容性、较低的 Ron 和集成的失效防护逻辑。 此外、它将节省总体功耗;在5V @ 25C 时 、3157电源电流典型值为1uA、而1248器件的典型值为0.007uA。  

    谢谢、
    Rami