This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:单开关

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1045556/tmux1308-singal-switch

器件型号:TMUX1308
主题中讨论的其他器件:TMUX1108TMUX1208

你(们)好

MLX91220有12组、需要连接到模拟开关、例如 TMUX13XX-Q1 (2个)、但传导的内部电阻似乎太大。 是否有人建议使用合适的模拟开关? 谢谢! !!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1108 Ω Ω 2.5 μ A、TMUX1208、5 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth、

    上面的 Clemens 建议(TMUX1108和 TMUX1208)都是较低的 Ron 选项、可以减少信号路径上的压降。
    请告诉我这些功能是否适合您以及您是否需要其他功能。

    谢谢、
    Rami