This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1101:TINA 模型

Guru**** 2570105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1119, TMUX1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1044971/tmux1101-tina-model

器件型号:TMUX1101
主题中讨论的其他器件:TMUX1119

你(们)好。 是否可以找到该器件的 Tina 模型来进行仿真?

我已经看到有人表示使用 TMUX1119模型、但一些参数不同。

提前感谢、

Pablo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    正确、1101和1119之间存在一些差异、因此我们可以专门针对1101执行几个选项。  

    我们有 一个可用于 TMUX1101   的 PSpice 模型、该模型将在 PSpice 环境中运行、我们还有一个可用于 TI 的 PSpice、我很确定它是 PSpice 的免费下载(它确实限制了一些导入、但 TMUX1101用于常规测试)。 这是获取此器件最精确模型的方法。

    下一个选项是使用简化的通道模型、该模型将仿真器件的开启通道或关闭通道的影响。 这可以细分为几种不同的模型-具体取决于要建模的确切内容。  

    简单模型-简单模型将是开关闭合时的 RC 电路、而当开关断开时、它将是电容器、数据表中说明了这些规格。

      

    对于已打开的开关模型、基本上有 CD_OFF 和 CS_OFF 电容- VDD = 5V -> CS_OFF = 6pF;CD_OFF = 10pF  

    当开关关闭开关 C_ON = CD_OFF + CS_OFF + Cx ->的有效电容时、由于 C_ON = 17pF、Cx = 1pF。  

    典型导通电阻为1.8欧姆

    2.导通电阻可变的模型  

    之所以使用该模型、是因为导通电阻随输入电压变化-因为 SPICE 电路的设置方式实际上是通过电压控制电流源完成的。  

    其中 f (V_S、VDD)->将指向适当的 VDD 表(因为导通电阻也受 VDD 影响)、然后使用 V_S 电压将返回"电压"值、该值实际上是电阻。

    例如、如果我们在5V VDD 下运行1101、 则可以使用数据表上的 R_on 图生成简单的 VX = f (V_S、5):

    快速示例表如所示(使用25C 值)

    f (0、5)= 0.9

    f (1、5)= 1.2

    f (2、5)= 1.2

    f (3、5)= 1.4

    f (4、5)= 1.5

    f (5、5)= 1.25

    会有一些近似误差,但它应该相对较小-点数越多,您也会得到更好的结果。  

    然后、电流源将其转换为电流、公式为 f (V (X))=(V_S - V_D)/电阻(在第一步中找到)

    3、还有一个特性可以很容易地添加到模型中、这是关断和导通条件下的静态泄漏电流。

    本质上、通过在关断条件下每侧向接地端添加受控电流源、在导通条件下仅为1、然后使用表、您可以使用典型/最小/和最大泄漏电流来获得不同的边界条件  

    我仍然建议尝试使用 PSpice 模型、因为它们将具有全功能模型-但简化模型仍将提供有关开关在闭合或断开时在系统中如何工作的良好近似值-但它确实缺少转换规格 因为它们不是那么简单的模型。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的帕克、我的疑问绝对是专业的回答。 非常感谢。 此致。

    Pablo。