This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:请详细介绍多路复用器部分

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, TS5A2066, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1044399/ts3a5018-please-provide-a-detailed-review-of-the-mux-section

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件: TS5A2066SN74LVC2G66

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    请参阅下表、了解您的原理图:

    引脚 注释 需要采取的措施
    1 -英寸   如果 IN 始终保持悬空-可能会发生未定义的逻辑状态、并且随着电源的增加、输出将变为未定义状态 如果该引脚一直悬空、下拉或上拉电阻器可以确保定义的逻辑状态。
    如果引脚未保持悬空、则无需采取任何措施
    2 - NC1  运行期间、信号 SOC_NOR_WP_GPIO2应介于0V 和3.3V 之间(3.3V 电源) 无需操作  
    3-第1号 多路复用器上保持悬空的模拟 I/O 引脚可能会在较高频率下导致反射。 对于低频运行、它可以保持悬空(这与解决方案尺寸有关)   最佳做法是使用50欧姆电阻器端接至接地端-但如果保持悬空、低频应用不应看到太大的差异。

    如果该引脚有意保持悬空、则可以执行此操作、但根据频率/解决方案尺寸、可能会发生反射
    4- COM1 与引脚2相同的注释-信号必须在器件工作范围内 无需操作

    5 -  

    NC2

    与引脚2相同的注释 -信号必须处于器件工作范围内 无需操作

    6 -  

    NO2.

    与引脚3相同 与引脚3的操作相同
    7 - COM2 与引脚2相同 无需操作  
    8 - GND 引脚接地 无需操作

    9 -

    COM3.

    此端口(端口3)似乎未使用-最佳做法是使用50欧姆电阻器端接地 由于这个块看起来未使用、最佳做法是使用50欧姆电阻器端接地。 低频应用可能会使这些悬空、因为反射不是问题

    10 -  

    第3号

    与引脚8相同 与引脚8的操作相同

    11-

    NC3

    与引脚8相同 与引脚8的操作相同

    12 -

    COM4.

    与引脚8相同的注释(除了端口4而不是端口3) 与引脚8的操作相同
    13 -第4号 与引脚8相同的注释(除了端口4而不是端口3) 与引脚8的操作相同
    14- NC4 与引脚8相同的注释(除了端口4而不是端口3) 与引脚8的操作相同
    15 -/EN 将该引脚接地(电压<= 0.8V w.r.t 接地)将使器件始终处于启用状态。 如果需要"始终启用"操作、则无需执行任何操作。

    16 -  

    V+

    在布局期间、应将0.1uF 去耦电容尽可能靠近电源引脚放置在器件附近。 无需操作

    总的来说、原理图看起来很像样-有一些最佳做法可以更改-如上表所示-但是、对于此 IC 的 BW 限制( V+= 3.3V 时的典型 BW = 300MHz) 除非信号链(源到负载)相当长、否则很可能会将其归入"低频"类别(如果负载之间的距离为~65mm、则当一切保持悬空时、您可能会开始看到一些轻微的反射  (假设波长为300MHz -> 1m、传输线效应大约开始于 波长1/16至1/10的解决方案尺寸(即、如果从源到负载的信号链距离大于波长的1/16至1/10、您将开始看到传输线效应) 因此、1m ~ 62.5mm 的1/16和100mm 的1/10)。 通过使用50欧姆电阻器将浮动引脚端接地、可以抵消开关通带中的大多数反射。

    最后、有一点值得注意、基本上这种开关似乎用作2通道1:1开关、并且您选择了4通道2:1开关。 我们确实有具有相似规格的器件、它们是2通道1:1、这可能证明更适合应用、因为没有那么多的浮点引脚。 我看到您可能感兴趣的2个潜在选项:

    TS5A2066 -虽然在3.3V 电源下导通电阻略高、但其性能与 TS3A5018类似。 两个 IN 引脚可以短接在一起、因此两个通道只有1个控制信号。 由于未启用、因此当 VDD 处于活动状态时器件处于活动状态。 它采用3种封装、由于引脚较少、所有这些封装都比您当前使用的器件小。

     SN74LVC2G66 的性能与  TS3A5018非常相似-如果输出电容较低、您也应该看到类似的频率性能 。  

    如果您想更改、请注意、上述2个器件在+/-50mA 时具有通过开关的最大电流、而5018具有+/-64mA、因此如果电流高于50mA、5018是最佳选择。  

    最终、如果您决定继续使用 5018、它应该可以正常工作-但这些其他器件应该能够适应 应用、而不会有那么多的悬空引脚、由于建议的无源电阻器更少、因此可以节省布板空间并潜在地降低 BOM 成本。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson