This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G53:SN74AUC2G53先断后合时间

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G53, TMUX1219, SN74AUC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1043285/sn74auc2g53-sn74auc2g53-break-before-make-time

器件型号:SN74AUC2G53
主题中讨论的其他器件: TMUX1219SN74AUC2G66

大家好、

我使用的是 SN74AUC2G53。 我在  数据表中找不到先断后合参数。  许多其他开关在  这里提供先断后合号码,例如 74LVC1G3157,它们内部具有类似的电路,SN74AUC2G53是否缺少任何内容 

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    SN74AUC2G53未在数据表中指定此规格、因此 TI 无法保证关闭的通道和开启的新通道之间不会发生任何交叉传导。 然而、这个器件有一个使能引脚(INH)、此引脚可被用来执行相似的功能。 您可以在开关期间使用此器件来隔离两个输入。 在这里、您的时序限制将取决于启用和禁用时间(10和 tdis)。

    根据您使用的电压范围、您还可以选择另一个具有此先断后合功能的2:1开关、例如 TMUX1219、其电源电压低至1.08V。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rami、

    非常感谢!

    我需要快速开关时间(10ns)、因此最小 先断后合时间对于我的应用非常重要。在 该开关频率(100Mhz)上似乎没有其他器件可以工作、对吧?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    我无法识别满足10ns 开关时间要求的单通道 SPDT (2:1)。 TMUX1219的先断后合时间低于10ns (8ns)、但通道间的开关时间(转换时间)略高(12ns)、因此并不是您想要的时间。   请注意、这很大程度上取决于负载(RL 和 CL)。 转换时间是开关输出稳定至最终值的10%(上升沿为90%、下降沿为10%)所需时间的度量、因此负载会真正影响这一点。 先断后合可能满足您的要求、但它是否能及时稳定取决于负载。 我们在200欧姆和15pF 负载下测试了这种情况、开关两端的电压为3V。 因此、TMUX1219有可能能够正常工作、您可能值得花时间亲自动手、根据系统要求对其进行测试、以查看结果、因为它非常接近。  

    另一个选项是2个 SPST (1:1)开关、并将 I/O 的一端连接在一起。 SN74AUC2G66是一款可实现的双通道单芯片解决方案、其开关时间更短、可用于满足您的要求。 由于您要为此短接两个 I/O、因此会有一些额外的关断电容、但这里似乎有一些空间可以随着开关时间而发生偏移。 在这里、您将会在频率方面失去一些性能、但这可能对您的系统没有太大影响、具体取决于您所使用的频率和电源对通过的实际信号的影响。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rami、

    非常感谢!   我将尝试作为您的建议。

    此致、

    James