This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何更换具有逻辑电源引脚的引脚对引脚多路复用器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX8212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1043682/faq-how-to-handle-replacing-a-pin-to-pin-multiplexer-that-has-a-logic-supply-pin

主题中讨论的其他器件:TMUX8212

TI 多路复用器和信号开关通常在设计时无需外部逻辑电源、但是、仍有许多引脚对引脚多路复用器器件使用包含该电源引脚的架构。 因此、出现了一个常见问题、如果您要将具有逻辑电源引脚的电流多路复用器或信号开关替换为不具有逻辑电源引脚的电流多路复用器或信号开关、该怎么办?

当您使用真正的引脚对引脚器件替换具有此架构的器件时、逻辑电源引脚将在大多数情况下与“无连接”(NC)或“无内部连接”(NIC)引脚匹配、并可能导致在如何处理这种情况时产生一些混乱。 下面我们来看一个示例,它是一个集成了 VL 引脚的器件,也是一个采用16引脚 TSSOP 封装的高电压、1:1 SPST、4通道信号开关 TI TMUX8212:

从上面的引脚排列中可以看出、除了引脚12之外、一切都是相同的、引脚12是竞争器件上的 VL 引脚和 TI TMUX8212器件上的 NC 引脚。 在这种情况下、现有设计将使用一个低电压电源为该引脚供电、该电源现在可在 TI 多路复用器的 NC 引脚上看到。 当引脚被描述为“无连接”或“无内部连接”时,与描述的完全相同。 该引脚未在内部的任何位置与裸片本身接合、只是悬空。 因此、在该引脚上施加逻辑电源电压将不会影响器件的运行、并且由于逻辑电源位于 TMUX8212器件内部、因此它仍然能够正常运行。 此外、这还意味着悬空该引脚是完全可以接受的、并且该引脚不执行任何内部功能。

最后、无需额外的逻辑电源、这种替代产品将使设计人员能够访问额外的电源轨或控制信号、以便在空间和控制选项始终处于需求状态的设计中使用。 只有在有机会进行重新设计而不是直接替换的情况下,这才是一个选择。

有关多路复用器上 NC/NIC 引脚和其他潜在未使用引脚的更多信息、请参阅我们的视频、了解如何处理以下情况:

https://training.ti.com/ti-precision-labs-switches-and-muxes-can-i-leave-unused-pins-floating