This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:高速差分对和2个单端 LVCMOS 时钟之间的多路复用器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1043205/tmux1574-mux-between-an-high-speed-differential-pair-and-2-single-end-lvcmos-clock

器件型号:TMUX1574

尊敬的 TI 支持团队:

我 想使用 TMUX1574 以1.25Gbps 的速率将差分对与两个单端低频信号 LVCMOS 1.8V 进行多路复用 、如下图所示:

带宽为2GHz、但在典型应用中 、 低频和单端信号(例如 SPI、JTAG、UART、I2C 等)之间存在多路复用 为什么?

信号电平是否与 LVCMOS 和 LVDS 兼容?

谢谢、

马同西亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件非常适合高频应用中的应用。 典型应用部分仅重点介绍了使用此器件的一种这种情况、并不涵盖所有不同的应用。 此外、SPI 不是低速所必需的、因为它仅受系统本身的技术限制。

    TMUX1574可支持高达5.5V 的信号、因此只要您的信号低于该电压、就不会出现问题。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的反馈。

    此致、

    马同西亚诺