This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3125:P2P 设备咨询

Guru**** 2612065 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1043303/sn74cbtlv3125-p2p-device-consult

器件型号:SN74CBTLV3125
主题中讨论的其他器件:TMUX1511

大家好、

由于  器件直接短缺、客户希望使用 SN74CB3Q3125PWR 来替代 SN74CBTLV3125PWR。 我检查 D/S、规格似乎可以。 您能否仔细检查一下? 如果不是、您可以推荐合适的产品吗? 谢谢

最棒的

斯坦利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stanley、

    你是对的。 SN74CB3Q3125PWR 将是 SN74CBTLV3125PWR 的直接替代产品。 不过、这里还有几个选项。 TMUX1511是一款升级器件、但在 TI.com 上看起来库存有限、但需要注意的是。 此外、SN74CBTLV3126PWR 是一种直接替换器件、唯一不在这里的情况是它们需要考虑的相反逻辑。

    谢谢、
    Rami