This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:当 Vcc = 0V 时、即使模拟电压被输入大约1ms、它是否也会失败?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1042671/ts5a21366-when-vcc-0v-does-it-fail-even-if-the-analog-voltage-is-input-for-about-1ms

器件型号:TS5A21366

如果 Vcc = 0V、在以下情况下、如果输入模拟电压、IC 是否会发生故障?

【条件】

VCC = 0 [V]

NO1 = 5 [V]

NO1 (最大电流)= 1 [mA]

时间= 1ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些条件不会损坏器件。 该器件具有内置断电保护功能、这意味着在 VCC 关闭(0V)时、输入电压最高可达5.5V、并且进入引脚的泄漏电流极小(最大~10uA)。 因此、由于器件未运行、永远不会看到1mA 电流、基本上可以将其视为开路开关。 最后、即使器件运行时最大持续电流额定值为200mA、1mA 也不是问题。

    谢谢!

    Bryan